80043-055-16

Tirage des câbles

Les tableaux de distribution Power-Style QED-2 sont construits selon les spécifications du client concernant la disposition des entrées de câbles (par exemple, par le dessus ou par le bas). Les composants des tableaux de distribution sont disposés de façon à donner un dégagement et un espace de courbure appropriés aux câbles qui entrent ou sortent du tableau de distribution comme spécifié sur le plan de l’équipement.

  1. N’utiliser que des calibres de câbles qui conviennent aux cosses correspondantes.

  2. Tirer le nombre approprié de câbles côté ligne et côté charge en fonction de la charge servie et conformément au NEC (É.-U.) ou au CCE.

  3. Positionner les câbles à l’intérieur du tableau de distribution pour qu’ils ne puissent pas être endommagés.

  4. Le rayon de courbure doit être le plus grand possible et les barres-bus ainsi que les parties mises à la terre doivent avoir un dégagement adéquat. Si des câbles reposent sur des éléments structurels ou sont supportés par ces éléments, les soutenir pour atténuer cette condition ou placer un matériau de protection convenable au point de support pour protéger l’isolation des câbles.

  5. Aux endroits où les câbles entrent ou sortent du tableau de distribution et où ils traversent des cloisons métalliques ayant des propriétés magnétiques, faire passer tous les conducteurs de phase, y compris le neutre, par la même ouverture Sinon, une surchauffe peut en résulter. Voir la section 300.20(a) du NEC.

  6. Attacher ou câbler les conducteurs si indiqué.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.