80043-055-16

Manutention

AVERTISSEMENT
Exigences de manutention spéciales
  • Ne pas poser l’appareil sur sa face avant ni sur ses faces latérales.
  • Placer uniquement l’équipement sur sa face arrière lorsque une manutention spéciale est requise.
  • Ne pas expédier l’équipement en position couchée.
Le fait de ne pas suivre ces instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, ou endommager l'équipement.

Un équipement approprié, tel qu’une grue mobile, doit être disponible sur le site d’installation pour la manutention du tableau de distribution. Cet équipement contribuera à éviter des blessures du personnel et des dommages au tableau de distribution.

Le poids à l’expédition de chaque section de transport est marqué sur le bordereau d’envoi. Vérifier la capacité de levage de l’équipement employé pour manipuler le tableau de distribution conformément au poids d’expédition de chaque section de transport. Maintenir le tableau de distribution en position verticale pendant sa manutention.

Schneider Electric recommande l’utilisation d’une grue mobile, de sangles de levage et de câbles ou de chaînes pour la manutention du tableau de distribution. Cette méthode et d’autres méthodes de manutention sont indiquées dans cette section.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.