80043-055-16

Entretien du tableau de distribution

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ÉCLAIR D’ARC
  • Inspecter et procéder à un entretien préventif seulement sur un tableau de distribution et un appareil qui a été déconnecté et isolé électriquement (sauf indication contraire). Cela minimise le risque qu’un contact accidentel se produise avec des pièces sous tension.
  • Observer à tout moment des pratiques de travail respectueuses de la sécurité telles que décrites dans NFPA 70E, partie II.
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.

L’entretien périodique du tableau de distribution comprend le nettoyage, la lubrification et la manœuvre des équipements le composant. L’intervalle entre les contrôles d’entretien varie en fonction de l’usage et des conditions environnementales de chaque installation. L’intervalle maximum recommandé entre les inspections est d’un an. Cette définition d’entretien périodique s’applique tout au long de ce manuel, sauf indication contraire.

Toujours inspecter le tableau de distribution après un déclenchement. (Voir Circonstances indésirables.) Des bulletins de service sur les divers dispositifs de déconnexion et de surintensité montés dans le tableau de distribution sont disponibles auprès de votre représentant local Schneider Electric.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.