I&M0 Header Data
The table lists the I&M0 header data for the PROFIBUS DP communication.
| Slot | Index | Byte offset | Size (in bytes) | Byte.Bit | X |
RW |
Unit |
Type |
Default value |
Svd |
Parameter name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 255 |
0-9 |
10 |
0.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0 | Y | I&M0 header |
|
1.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
2.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
3.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
4.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
5.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
6.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
7.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
8.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
9.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
| 0 | 255 | 10-11 | 2 | 10.0 | 1 | R | – | UINT8 | 0X01 | Y | Manufacturer ID |
| 11.0 | 1 | R | – | UINT8 | 0X29 | Y | |||||
| 0 | 255 | 12-31 | 20 |
12.0 |
1 | R | – | UINT8 | L | Y | Order ID |
|
13.0 |
1 | R | – | UINT8 | T | Y | |||||
|
14.0 |
1 | R | – | UINT8 | M | Y | |||||
|
15.0 |
1 | R | – | UINT8 | T | Y | |||||
|
16.0 |
1 | R | – | UINT8 | P | Y | |||||
|
17.0 |
1 | R | – | UINT8 | X | Y | |||||
|
18.0 |
1 | R | – | UINT8 | X | Y | |||||
|
19.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0X20 | Y | |||||
|
20.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0X20 | Y | |||||
|
21.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0X20 | Y | |||||
|
22.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0X20 | Y | |||||
|
23.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0X20 | Y | |||||
|
24.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0X20 | Y | |||||
|
25.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0X20 | Y | |||||
|
26.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0X20 | Y | |||||
|
27.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0X20 | Y | |||||
|
28.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0X20 | Y | |||||
|
29.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0X20 | Y | |||||
|
30.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0X20 | Y | |||||
|
31.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0X20 | Y | |||||
| 0 | 255 | 32-47 | 16 |
32.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | Serial number |
|
33.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | |||||
|
34.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | |||||
|
35.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | |||||
|
36.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | |||||
|
37.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | |||||
|
38.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | |||||
|
39.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | |||||
|
40.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | |||||
|
41.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | |||||
|
42.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | |||||
|
43.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | |||||
|
44.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | |||||
|
45.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | |||||
|
46.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | |||||
|
47.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | |||||
| 0 | 255 | 48-49 |
2 |
48.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | Hardware version |
|
49.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | |||||
| 0 | 255 | 50-53 |
4 |
50.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | Software version |
|
51.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | |||||
|
52.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | |||||
|
53.0 |
1 | R | – | UINT8 |
– |
Y | |||||
| 0 | 255 | 54-55 |
2 |
54.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0 | Y | Revision counter |
|
55.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
| 0 | 255 | 56-57 |
2 |
56.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0X5E | Y | Profile ID |
|
57.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
| 0 | 255 | 58-59 |
2 |
58.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0 | Y | Profile specification |
|
59.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
| 0 | 255 | 60-61 |
2 |
60.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0X01 | Y | IM version |
|
61.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0X01 | Y | |||||
| 0 | 255 | 62-63 |
2 |
62.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0 | Y | IM supported |
| 2 |
63.0 |
1 | R | – | UINT8 | 0X0E | Y |