I&M1 Header Data
The table lists the I&M1 header data for the PROFIBUS DP communication.
| Slot | Index | Byte offset | Size (in bytes) | Byte.Bit | X |
RW |
Unit |
Type |
Default value |
Svd |
Parameter name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 255 | 0-9 | 10 |
0.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | I&M1 header |
|
1.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
2.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
3.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
4.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
5.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
6.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
7.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
8.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
9.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
| 0 | 255 | 10-41 | 32 |
10.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | Tag function |
|
11.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
12.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
13.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
14.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
15.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
16.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
17.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
18.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
19.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
20.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
21.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
22.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
23.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
24.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
25.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
26.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
27.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
28.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
29.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
30.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
31.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
32.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
33.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
34.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
35.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
36.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
37.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
38.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
39.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
40.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
41.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
| 0 | 255 | 42-63 | 22 |
42.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | Tag location |
|
43.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
44.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
45.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
46.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
47.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
48.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
49.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
50.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
51.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
52.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
53.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
54.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
55.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
56.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
57.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
58.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
59.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
60.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
61.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
62.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
63.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y |