I&M2 Header Data
The table lists the I&M2 header data for the PROFIBUS DP communication.
| Slot | Index | Byte offset | Size in bytes | Byte.Bit | X |
RW |
Unit |
Type |
Default value |
Svd |
Parameter name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 255 | 0-9 | 10 |
0.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | I&M2 header |
|
1.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
2.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
3.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
4.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
5.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
6.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
7.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
8.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
9.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
| 0 | 255 | 10-25 | 16 |
10.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | Installation date |
|
11.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
12.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
13.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
14.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
15.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
16.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
17.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
18.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
19.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
20.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
21.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
22.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
23.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
24.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
|
25.0 |
1 | RW | – | UINT8 | 0 | Y | |||||
| 0 | 255 | 26-63 | 38 |
26.0–63.0 |
– | – | – | – | – | – | Reserved |