DOCA0256EN-01

I&M3 Header Data

The table lists the I&M3 header data for the PROFIBUS DP communication.

Slot Index Byte offset Size in bytes Byte.Bit X

RW

Unit

Type

Default value

Svd

Parameter name

0 255 0-9 10

0.0

1 RW UINT8 0 Y I&M3 header

1.0

1 RW UINT8 0 Y

2.0

1 RW UINT8 0 Y

3.0

1 RW UINT8 0 Y

4.0

1 RW UINT8 0 Y

5.0

1 RW UINT8 0 Y

6.0

1 RW UINT8 0 Y

7.0

1 RW UINT8 0 Y

8.0

1 RW UINT8 0 Y

9.0

1 RW UINT8 0 Y
0 255 10-63 54

10.0

1 RW UINT8 0 Y Descriptor

11.0

1 RW UINT8 0 Y

12.0

1 RW UINT8 0 Y

13.0

1 RW UINT8 0 Y

14.0

1 RW UINT8 0 Y

15.0

1 RW UINT8 0 Y

16.0

1 RW UINT8 0 Y

17.0

1 RW UINT8 0 Y

18.0

1 RW UINT8 0 Y

19.0

1 RW UINT8 0 Y

20.0

1 RW UINT8 0 Y

21.0

1 RW UINT8 0 Y

22.0

1 RW UINT8 0 Y

23.0

1 RW UINT8 0 Y

24.0

1 RW UINT8 0 Y

25.0

1 RW UINT8 0 Y

26.0–63.0

1 RW UINT8 0 Y
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?