DOCA0214FR-04

Perte du neutre

Champ

Description

Applications

  • Une alerte est émise lorsque cette fonction est activée pour éviter les connexions erronées ou incorrectes et les déconnexions provoquées par des impacts intérieurs ou extérieurs du câble neutre.

  • Disponible uniquement pour le TransferPacT Active Automatic.

Valeur par défaut

Cette fonction peut être activée ou désactivée. Par défaut, elle est désactivée.

Le voyant de la source clignote pour signaler une perte du neutre une fois le capteur activé.

Critères de détection

Lorsque la charge est connectée à la source d'alimentation et sous tension, les charges déséquilibrées sont détectées.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?