DOCA0214FR-04

Présentation

Il existe deux types d'alarmes pour ATSE et RSTE :

  • Alarme

  • Alerte

Type d'alarme

Description

Alarme

Indique que le contrôleur détecte une erreur critique ou une erreur du mécanisme de commutation. N'effectuez pas d'opération manuelle lorsque l'ATSE est en état d'alarme. Contactez d'abord le service après-vente et/ou vérifiez la cause première en fonction du Message d'alarme pour effacer et acquitter l'alarme.

Alerte

Indique l'échec d’un test, l’échec du démarrage du générateur ou la détection d’une défaillance.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?