DOCA0214FR-04

Retour ou démarrage à partir du mode Auto en position Off

Lorsque le commutateur est en position OFF, cet état est temporaire et survient dans deux conditions :

  • Passez en mode automatique à partir d'autres modes ou de la mise sous tension.

  • À la fin de la temporisation OFF (T4), l’ATSE ne peut pas basculer vers N ou A, en raison de la perte des deux sources d'alimentation (avec 24 V).

Le délestage de charge sera activé de OFF à la source A dans les configurations U-U et U-G.

T12 est une temporisation fixe interne.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?