Voyant des schémas unifilaires
|
Indication du voyant |
Statut |
Description |
|---|---|---|
|
Absence d'énergie, ATSE hors tension |
||
|
ATSE en cours de mise à jour ou en mode Test |
||
|
ATSE en fonctionnement normal, prêt pour transfert |
||
|
ATSE en mode Auto |
||
|
L'ATSE est en mode Non auto et n’effectue aucun transfert automatique en cas de défaillance de la source. |
||
|
Aucune alarme |
||
|
Alarme active |
||
|
SI |
Absence de source I |
|
|
Source I hors plage |
||
|
Source I présente et dans la plage |
||
|
SII |
Absence de source II |
|
|
Source II hors plage |
||
|
Source II présente et dans la plage |
||
|
Source I ouverte (non connectée) |
||
|
Temporisation en cours en vue d’un transfert |
||
|
Source I fermée (connectée) |
||
|
Source II ouverte (non connectée) |
||
|
La temporisation de transfert a commencé |
||
|
Source II fermée (connectée) |
|
Indication du voyant |
Statut |
Description |
|---|---|---|
|
Les deux sources sont hors plage ou le commutateur de transfert est en mode manuel/verrouillage |
||
|
Les deux sources sont dans la plage et le commutateur de transfert est en mode RUN |
||
|
Absence d'alarme |
||
|
L'alarme est active (échec de transfert, erreur de position du contact du TSE, erreur interne) |