DOCA0214FR-04

Condition de transfert à distance

Si l'une au moins des sources est dans la plage, le transfert réussira. Si les deux sources sont hors plage, la commande de transfert à distance reçoit toujours une réponse, mais le résultat du transfert vers la source cible n'est pas garanti.

Voici la plage d'écarts de tension admissibles pour des équipements RTSE de différentes tensions nominales :

  • 380-440 V : 274 à 517 V

  • 208–240 V : 174 à 280 V

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?