DOCA0214FR-04

Condition de transfert

Les conditions de transfert automatique sont les suivantes :

  • Écart de tension : Le contrôleur surveille deux sources et utilise les seuils de sur-tension et de sous-tension comme conditions de transfert de source.

  • Écart de fréquence : Le contrôleur surveille deux sources et utilise les seuils de sur-fréquence et de sous-fréquence comme conditions de transfert de source.

  • Rotation des phases : Le contrôleur détecte l'ordre des phases des deux sources comme condition de transfert de source (*IHM Active Automatic uniquement).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?