DOCA0214FR-04

Précautions en matière de câblage

Lisez attentivement les précautions suivantes avant d'effectuer les procédures décrites dans ce guide.

DANGER
RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Consultez le document NFPA 70E, CSA Z462, NOM 029-STPS ou son équivalent local.
  • Seul un personnel qualifié est habilité à effectuer l’installation et l’entretien de cet appareil.
  • Coupez toutes les alimentations de cet appareil avant de travailler sur celui-ci.
  • Utilisez uniquement la tension indiquée pour faire fonctionner cet équipement et les produits associés.
  • Les circuits d'alimentation doivent être câblés et protégés conformément aux réglementations locales et nationales.
  • Faites attention aux dangers potentiels et vérifiez soigneusement qu'aucun outil ou objet n'a été laissé à l'intérieur de l'appareil.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT
RISQUE D'INCENDIE
  • Utilisez exclusivement des câbles électriques de la section spécifiée pour cet équipement et respectez les exigences spécifiées en matière de câblage.
  • Serrez les connexions de la ligne d'alimentation aux valeurs de couple spécifiées.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT
FONCTIONNEMENT IMPRÉVU DE L'ÉQUIPEMENT
Séparez toujours les câbles de communication et les câbles d'alimentation.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?