DOCA0214FR-04

Seuils de sur-tension

Champ

Description

Valeur par défaut

  • Transfert : 110 % de la tension nominale.

  • Retour : 105 % de la tension nominale.

Plage

  • La plage de chute de tension (transfert) est comprise entre 105 et 135 % de la tension nominale.

  • La plage de tension de retour (retour) est comprise entre 100 et 105 % de la tension nominale.

Réglable

Le seuil de sur-tension est réglable par pas de 1 %.

Différentiel

  • Le différentiel par défaut entre transfert et retour est égal à 2 % de la tension nominale.

Sur l’écran LCD

  • Si la règle du différentiel minimum de 2 % de la tension nominale est rompue pendant le réglage du transfert, la valeur de retour est modifiée (retour =transfert -2 %) pour conserver la règle.

Sur Modbus

La valeur de transfert est toujours acceptée. La valeur de retour est remplacée par la valeur (retour = transfert-2 %) lorsque la valeur de retour ne respecte pas le différentiel minimal.

Séquence d'événements

  • Lorsqu'un capteur détecte une tension inférieure à la tension définie pour le transfert pendant une période supérieure à la temporisation, il considère que la tension est hors plage.

  • Lorsqu’un capteur détecte une tension supérieure ou égale à la tension de retour, il la considère comme acceptable.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.