DOCA0214FR-04

Choix de la source préférée

L'IHM TransferPacT Automatic permet de sélectionner facilement la source préférée comme source normale.

Lorsque le générateur est à sa puissance normale et que le secteur n'est pas aussi stable, procédez comme suit :

Pour l'équipement TransferPacT Automatic : sélectionnez la source préférée à l’aide du micro-commutateur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?