DOCA0214FR-04

TPCDIO15 : Extension de bus et alimentation auxiliaire 24 VCC

Câblage

Borne

NOTE:
  • TPCDIO15 est utilisé uniquement sur TransferPacT Active Automatic.

  • Pour des performances optimales, le module TPCDIO15 doit être installé à l'emplacement le plus à droite des châssis 100, 160 et 1A et à l'emplacement le plus haut des châssis 250, 630 et 800.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?