DOCA0214FR-04

Sous-page Actions

NOTE: Après la mise sous tension initiale de l'ATSE TransferPacT, le système propose de modifier le mot de passe. Le mot de passe par défaut est 0000.

Le tableau suivant décrit les sous-pages Actions :

Nom de la sous-page

Fonction de la sous-page

Affichage

Actions

La page Réglage & Action permet d'accéder à d'autres vérifications de maintenance sur l’écran et de cliquer sur Actions pour contrôler l’ATSE ou acquitter l'alarme.

Alerte acquittée

Cliquez sur Alerte acquittée pour annuler l'alarme.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer la commande Alerte acquittée.

Alarme acquittée

Cliquez sur Alarme acquittée pour annuler l'alarme.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer la commande Alarme acquittée.

Contrôle local

Cliquez sur Contrôle local pour passer en mode de contrôle local.

  • À l’ouverture de la première page, le contrôle local est désactivé.

  • Cliquez sur Autoriser contrôle local pour activer le mode de contrôle local.

  • Le contrôle local ne peut pas être activé dans les modes Poignée, Forcer et Feu.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Contrôle local.

Inhiber contrôle local

La page Inhiber contrôle local est une sous-page de Contrôle local.

Sélectionnez à nouveau Inhiber contrôle local pour quitter le mode de contrôle local.

NOTE: Si vous quittez cette page sans inhiber le mode de contrôle local, le commutateur de transfert reste en mode de contrôle local jusqu'à ce qu'un autre mode de contrôle de priorité supérieure arrive.

en bas indique le mode de transfert.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Contrôle local.

Transfert vers SI(N)

Transfert vers SII(A)

Transfert vers OFF

Les options Transfert vers SI(N) et Transfert vers SII(A) dépendent du statut de la source cible. L'option Transfert vers OFF est toujours active.

Après avoir activé le Contrôle local, vous avez le choix entre trois options :

  • Cliquez sur Transfert vers SI (N) pour transférer le commutateur vers la source normale.

  • Cliquez sur Transfert vers SII (A) pour transférer le commutateur vers la source alternative.

  • Cliquez sur Transfert vers OFF pour transférer le commutateur vers OFF.

NOTE: Le transfert vers SI(N) ou SI(A) n'aboutit que si la source cible est présente et dans la plage.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Contrôle local.

Contrôle Comm

Cliquez sur Contrôle Comm pour passer en mode de contrôle Communication.

Contrôle Comm permet d'accéder à d'autres opérations de communication dans l'écran.

Transfert par com

La page Transfert par com est une sous-page de Contrôle Comm.

Sélectionnez Transfert par com pour définir l'opération :

  • ON : active la fonction de transfert par communication.

  • OFF : désactive la fonction de transfert par communication.

NOTE: Cette fonction est désactivée par défaut.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Transfert par com et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Test par com

La page Test par com est une sous-page de Contrôle Comm.

Sélectionnez Test par com pour définir l'opération :

  • ON : active la fonction de test par communication.

  • OFF : désactive la fonction de test par communication.

NOTE: Cette fonction est désactivée par défaut.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de Test par com et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Test en charge

La sous-page Actions permet d'accéder à d'autres options de fonctionnement sur l'écran et de cliquer sur Test en charge pour passer en mode test.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage Test en charge.

Test en cours

L'icône indique que le test est démarré. Le test peut être interrompu en cours de traitement.

NOTE: Sélectionnez ESC et cliquez sur OK pour arrêter le test. L'ATSE retourne au mode Auto.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage Test en charge.

Test hors charge

Cliquez Test hors charge pour passer en mode test.

 

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage Test hors charge.

Sélectionnez Test limité ou Test illimité

test limité

test illimité

Test en cours

L'icône indique que le test a démarré. Le test peut être interrompu en cours de traitement.

NOTE:

Sélectionnez ESC et cliquez sur OK pour arrêter le test. L'ATSE retourne au mode Auto.

test limité

test illimité

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage Test hors charge.

test illimité

 
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?