DOCA0214FR-04

Cosse de compression

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Il est obligatoire d'installer un séparateur de phases.
  • Il est obligatoire d'utiliser les vis fournies dans l'emballage du commutateur.
  • Pour les cosses en aluminium avec séparateurs de phases, il est obligatoire d'installer un écran d'isolement avant ou une plaque isolante fibre sur mesure.
  • Pour le raccordement à 2 câbles à cosses en cuivre, il est obligatoire d'installer un écran d'isolement arrière ou une plaque isolante fibre sur mesure.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
Risque d'incendie
  • Utilisez exclusivement des câbles électriques de la section spécifiée pour cet équipement et respectez les exigences indiquées en matière de câblage.
  • Serrez les connexions à la valeur de couple spécifiée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Les cosses de compression sont vissées sur le commutateur à l’aide des vis fournies avec ce dernier.

Le tableau ci-après dresse la liste des cosses de compression :

Commutateur

Nombre de pôles

Matériau

Cosse de compression

Châssis 250 : 100-250 A

3P

Cu

LV429252

LV429253

LV429254

Al

LV429504

LV429506

4P

Cu

LV429256

LV429257

LV429258

Al

LV429505

LV429507

Châssis 630 : 320-630 A

3P

Cu

TPSCON57

TPSCON59

Al

TPSCON61

TPSCON63

4P

Cu

TPSCON58

TPSCON60

Al

TPSCON62

TPSCON64

Châssis 800 : 800 A

3P

Cu

TPSCON57

TPSCON59

4P

Cu

TPSCON58

TPSCON60

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez les instructions de service suivantes sur le site Web de Schneider Electric :

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 100–250 A : GEX2525501

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 320–630 A : GEX2525601

  • TransferPacT Active Automatic / Automatic / Remote 800 A : BQT1751501

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.