DOCA0214FR-04

Page Mesure

  1. Sélectionnez Mesure et appuyez sur OK pour ouvrir les sous-pages.

  2. Appuyez sur les boutons Haut et Bas pour atteindre chaque sous-page.

Le tableau ci-dessous fournit les détails des sous-pages Mesure :

Nom de la sous-page

Fonction de la sous-page

Affichage

Mesure

Affiche la liste déroulante des sources :

  • Utilisez les boutons de navigation Haut et Bas.

  • Cliquez sur une source et une tension différentes pour vérifier leur tension.

Tension SI ou SII

Affiche la tension de SI ou SII :

  • Tension de phase en temps réel de SI ou SII.

  • Fréquence en temps réel de SI ou SII.

Autres SI

Affiche la liste déroulante des sources :

  • Utilisez les boutons de navigation Haut et Bas.

  • Cliquez sur une autre source et sur Autres pour vérifier leur alimentation.

Autres SI ou SII

Affiche l'état des autres SI ou SII :

  • Fréquence en temps réel de SI ou SII.

  • Déséquilibre en temps réel de SI ou SII.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?