DOCA0214FR-04

Sur-fréquence

Champ

Description

Valeur par défaut

  • Transfert : 5 %

  • Retour : 20 % de delta de transfert

Plage

Delta de fréquence : 2 % -> 10 % de la valeur nominale, à savoir 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 %..

Différentiel

Le différentiel entre transfert et retour est fixe sur l'IHM Automatic, et il est réglé à 20 % de la valeur du delta.

Séquence d'événements

  • Lorsqu'un capteur détecte une fréquence inférieure à la fréquence de transfert définie pendant une période supérieure à la temporisation, il considère que la tension est hors plage.

  • Lorsque le capteur détecte une fréquence supérieure ou égale au point de retour, il considère la fréquence comme acceptable.

Exemple de calcul en cas de sur-fréquence du TransferPacT Automatic

Par exemple : Fe = 50 Hz, transfert 5 % = 2,5 Hz,

Différentiel entre transfert et retour : 2,5 Hz * 20 % = 0,5 Hz

Transfert de sur-fréquence : 50 Hz + 2,5 Hz = 52,5 Hz

Retour : 52,5 Hz - 0,5 Hz = 52 Hz

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?