Acronymes et terminologie
|
Termes courts |
Extension |
Description |
|---|---|---|
|
TSE |
Équipement de commutation de transfert |
Équipement de commutation de transfert autonome, comprenant toutes les entrées de détection nécessaires, la surveillance et la logique de contrôle pour les opérations de transfert. |
|
ATSE |
Équipement de commutation de transfert automatique |
|
|
RTSE |
Équipement de commutation de transfert à distance |
Équipement de commutation de transfert à distance |
|
MTSE |
Équipement de commutation de transfert manuel |
Équipement de commutation de transfert manuel |
|
SI |
Source I |
Alimentation SI |
|
SII |
Source II |
Alimentation SII |
|
N |
Normale |
Alimentation normale |
|
A |
Alternative |
Alimentation alternative |
|
E |
Urgence |
|
|
O |
Position Off |
Deux alimentations sont déconnectées |
|
TSE spécifique |
Équipement de commutation de transfert spécifique |
Position 2/3 dédiée conçue conformément aux exigences de la norme CEI 60947-6-1 |
|
TSE dérivé |
Équipement de commutation de transfert dérivé |
Respect des exigences des autres normes CEI 60947 |
|
Transition ouverte |
Transfert normal |
Fonction de transfert de base |
|
Transition en phase |
Transition Sync |
Transition ouverte mais détection de l'angle de phase lors du re-transfert |
|
Transition temporisée |
Transition de temporisation |
Temporisation programmable pour la position neutre |
|
Transition de fermeture |
Transition de fermeture |
Transfert de charge par mise en parallèle temporaire des deux sources |
|
Chevauchement du neutre |
Transfert avec chevauchement du neutre |
À faire avant la disjonction pour ne jamais perdre N |
|
Capteur de sous-tension |
Détecter la sous-tension de la source d'alimentation |
|
|
Détecteur de sur-tension |
Détecter la sur-tension de la source d'alimentation |
|
|
Capteur de fréquence |
Détecter la fréquence de la source d'alimentation |
|
|
Capteur de déséquilibre de tension |
Détecter l'équilibre de la source d'alimentation |
|
|
Capteur de rotation des phases |
Détecter l'angle de phase de la source d'alimentation |
|
|
Perte du capteur monophasé |
Détecter la phase de la source d'alimentation |
|
|
T2 |
Tempo. Transfert |
Temporisation de transfert |
|
T4 |
Tempo. Position Off |
Temporisation position Off |
|
T6 |
Tempo. Re-transfert |
Temporisation de re-transfert |
|
T7 |
Tempo. Démarrage Géné. |
Temporisation de démarrage du générateur |
|
T8 |
Tempo. Délestage |
Temporisation de délestage |
|
T9 |
Tempo. Refroidiss. Géné |
Temporisation de refroidissement du générateur |
|
T10 |
Temporisation échec géné |
Temporisation d'échec du générateur |
|
T13 |
Tempo. Test en charge |
Temporisation de test en charge |
|
T14 |
Tempo. test hors charge |
Temporisation de test hors charge |
|
Modèles d'alimentation |
Connexion d'alimentation supplémentaire pour le contrôleur |
|
|
Retour auto |
Mode de fonctionnement du contrôleur ATSE |
|
|
Pas de retour auto |
Mode de fonctionnement du contrôleur ATSE |
|
|
Retour en manuel |
Mode de fonctionnement du contrôleur ATSE |
|
|
Délestage |
Signal du contrôleur ATSE déclenchant le délestage de la charge |
|
|
Inhibition du transfert |
Remplacer les ordres de transfert |
|
|
Démarrage du générateur |
Signal de démarrage du générateur, envoyé par le contrôleur |
|
|
Protection incendie |
Délestage de l'ATSE en cas de réception du signal d'incendie |
|
|
Contrôle à distance volontaire |
Transfert à distance |
|
|
24 VCC externe |
Alimentation externe du contrôleur/de la communication |