DOCA0214FR-04

Sous-fréquence

Champ

Description

Valeur par défaut

  • Transfert : 95 % de la fréquence nominale.

  • Retour : 97 % de la fréquence nominale.

Plage

  • La plage de chute de tension (transfert) est de 80 à 95 % de la tension nominale.

  • La plage de la tension de retour (retour) est de 85 à 100 % de la tension nominale.

Réglable

Seuil de sous-fréquence réglable par pas de 0,5 %.

Différentiel

  • Le différentiel par défaut entre transfert et retour est égal à 0,5 % de la fréquence nominale.

Sur l’écran LCD

  • Si la règle de différentiel minimal est rompue pendant le réglage du transfert, la valeur du retour est modifiée (retour = transfert - 0,5 %) pour conserver la règle.

Sur Modbus

La valeur de transfert est toujours acceptée. Si la valeur de retour ne correspond pas au différentiel minimal, elle est remplacée par la valeur (transfert = retour - 0,5 %).

Séquence d'événements

  • Lorsqu'un capteur détecte une fréquence inférieure à la fréquence de transfert définie pendant une période supérieure à la temporisation, il considère que la tension est hors plage.

  • Lorsque le capteur détecte une fréquence supérieure ou égale au point de retour, il considère la fréquence comme acceptable.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?