DOCA0214FR-04

Sous-page Réglages

Le tableau ci-dessous décrit les sous-pages de Réglages :

Nom de la sous-page

Fonction de la sous-page

Affichage

Réglages

La page Réglage & Action permet d'accéder à d'autres options de réglage et d'action dans l'affichage.

Cliquez sur Réglages pour les réglages de mise en service, de réinitialisation et de mot de passe des accessoires.

Accessoires

La page Accessoires est une sous-page de Réglages.

La page Accessoires permet d’accéder à d'autres options de réglage dans l'affichage.

Modbus

La page Modbus est une sous-page de Accessoires.

Cliquez sur Modbus pour la mise en service.

NOTE: Si le module Modbus n'est pas inséré, l'option est vide.

Sélectionnez les paramètres comme suit :

  • Définissez le réglage Adresse.

  • Définissez le réglage Débit en bauds.

NOTE: La parité (impaire ou paire) est automatiquement reconnue.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage Modbus et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Test sur les entrées digitales

La page Test sur les entrées digitales est une sous-page de Accessoires.

Cliquez sur Test sur les entrées digitales pour la mise en service.

NOTE: Si le module de test à distance n'est pas inséré, l'option est vide.

Choisissez Test en charge ou Test hors charge.

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage Test sur les entrées digitales et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

Vue rapide défilement auto.

La page Vue rapide défilement auto. est une sous-page de Réglages.

La page Vue rapide défilement auto. permet d’accéder à d'autres options de réglage dans l'affichage.

NOTE: Si le module de test Vue rapide défilement auto. n'est pas inséré, l'option est vide.

Sélectionnez Vue rapide défilement auto. pour définir les conditions suivantes :

  • ON : active la détection Vue rapide défilement auto.

  • OFF : désactive la détection Vue rapide défilement auto.

NOTE: Le réglage par défaut est OFF.

Sélectionnez Temps de défilement et utilisez le bouton Haut ou Bas pour définir la valeur. La plage de temps de défilement automatique de l'affichage rapide va de 0 à 300 s par pas de 1 s.

La valeur par défaut est 5 s.

Changer mot passe

La page Changer mot passe est une sous-page de Réglages.

Cliquez sur Changer mot passe pour modifier le mot de passe.

Sélectionnez les paramètres pour modifier le mot de passe :

  • Saisissez un code à quatre chiffres pour créer un nouveau mot de passe.

NOTE: Pour modifier ou réinitialiser le mot de passe :
  1. Passez en mode Poignée.

  2. Redémarrez l'ATSE.

  3. Appuyez sur OK et sur le bouton ESC pendant 10 secondes.

NOTE: L'étape 3 doit être réalisée au plus tard une minute après l'étape 2.

Registres système

La page Registres système est une sous-page de Réglages.

Sélectionnez Registres système et utilisez le bouton Haut ou Bas pour le réglage.

ZZZRéinitialisation de seuil et d'heure

La page ZZZSeuil et heure de réinitialisation. est une sous-page de Réglages.

Cliquez sur ZZZSeuil et heure de réinitialisation. pour réinitialiser le contrôleur.

Liste des valeurs pouvant être réinitialisées :

  • Sous-tension

  • Surtension

  • Sous-fréquence

  • Surfréquence

  • Taux déséquilibre Ph

  • Tempo. Transfert (T2)

  • Tempo. Position Off (T4)

  • Tempo. Re-transfert (T6)

  • Tempo. Démarrage Géné. (T7)

  • Tempo. Délestage (T8)

  • Tempo. Refroidiss. Géné. (T9)

  • Tempo échec géné (T10)

  • Tempo. Test en charge (T13)

  • Tempo test hors charge (T14)

Confirmer opération

La fenêtre Confirmer opération permet de confirmer le réglage de ZZZSeuil et heure de réinitialisation. et de cliquer sur OK pour enregistrer les modifications.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?