DOCA0172ES-20

Configuración del dispositivo con la aplicación móvil EcoStruxure Power Commission

Es posible configurar un dispositivo inalámbrico con la aplicación móvil EcoStruxure Power Commission, junto con EcoStruxure Energy Hub (parte de EcoStruxure Building Activate), conectado mediante el punto de acceso Wi-Fi. Para obtener más información, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla de la aplicación.

Los siguientes ajustes de configuración están disponibles:

  • General

  • Comunicación de red

  • Dispositivos inalámbricos

  • Publicación de datos

Para obtener más información acerca de la aplicación móvil EcoStruxure Power Commission, consulte DOCA0366EN EcoStruxure Power Commission Mobile Application - User Guide.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.