DOCA0172DE-19

Gerätekonfiguration mit der EcoStruxure Power Commission Mobile App

Es ist möglich, ein Wireless-Gerät mithilfe der EcoStruxure Power Commission Mobile App zu konfigurieren, in Verbindung mit dem EcoStruxure Energy Hub (Teil von EcoStruxure Building Activate), der über den Wi-Fi-Zugangspunkt verbunden ist. Für weitere Informationen befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm in der App.

Folgende Konfigurationseinstellungen sind verfügbar:

  • Allgemein

  • Netzwerkkommunikation

  • Drahtlose Geräte

  • Veröffentlichung der Daten

Für weitere Informationen zur EcoStruxure Power Commission Mobile App siehe folgendes Dokument: DOCA0366EN, EcoStruxure Power Commission Mobile Application - User Guide.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.