EIO0000004205.07

系统备份

产品设置完成后,建议备份系统。准备一个容量为 32 GB 或更大的市售 USB 存储器,用于创建备份 USB。

注: HORM启用时或刚从休眠中唤醒,系统备份或恢复将无法正常运行。先禁用HORM,然后关闭产品,之后再执行系统备份或恢复。
创建备份 USB
  1. 准备一个市售的 USB 存储器。
  2. 使用Recovery USB Creation Tool 创建一个恢复USB。从以下网址下载 Recovery USB Creation Tool 并按照网站上的说明创建一个恢复 USB。
    www.se.com/ww/en/download
  3. 将用 Recovery USB Creation Tool 创建的恢复 USB 插入产品。
  4. 打开产品。
  5. 启动屏幕显示时,按[F7]键。
  6. 输入密码(默认密码:Pw#12345)。
  7. 在以下屏幕中,选择恢复 USB。
  8. 选择 Backup > OK
  9. 选择要备份的磁盘。只能备份 C 驱动器。如果对话框中显示多个存储设备,请选择 C 盘存储设备。如果只有一个存储设备,则不会出现以下屏幕并跳至步骤 10。
  10. 选择标有 "Other label" 的驱动器,输入一个文件名,并选择 SaveOpen
  11. 在确认屏幕中,选择OK(确定)。
  12. 备份开始。
  13. 备份完成后,将显示以下屏幕。从产品中移除备份 USB,然后选择 RestartShutdown

    要恢复系统,请参阅 系统恢复

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.