EIO0000004205.07

EtherCAT (控制器)

注:
  • 当此接口连接到产品时,它将不符合 DNV 认证。

  • 当此接口连接到高级主机模块或高级类型时,需要风扇套件。

  • 当此接口连接到产品时,请在以下环境中使用。

    环境空气温度:

    • 带风扇套件的高级主机模块或高级型号:0...45 °C (32...113 °F)

    • 标准主机模块或标准型号:0...40 °C (32...104 °F)

  1. EtherCAT 接口

  2. 不可用 (保留)

规格

产品编号 HMIYP6MPECAT

接头

模块插孔 (RJ-45) x 2

标准

IEC 61784-2 RTE CPF12, ETG.1020, ETG.1500, ETG.2100, IEEE 802.3

链接速度

100 Mbps

最大通信距离

100 m (328.1 ft)

可连接的从站数量

200 (最大)

循环时间 (分钟)

205 μs

注: 取决于使用的从站数量以及循环输入数据和输出数据的数量。建议的循环时间为 1 ms 或更长。

循环数据 (最大)

输入:5,760 字节, 输出:5,760 字节

小心
通信失败
  • 请勿给所有连接的通讯端口造成太大压力。
  • 将通讯电缆牢固地连接到安装面板或机柜。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

LED 指示

LED

颜色

指示灯

说明

RUN

绿色

ON

运行

单闪*1

安全操作

一闪一闪*2

开机

慢闪*3

运行前

OFF

INIT

ERR

红色

ON

通讯错误

OFF

无错误

Link

绿色

ON

链接到以太网

OFF

未链接到以太网

Active

黄色

一闪一闪

发送/接收以太网帧

OFF

不发送/接收以太网帧

*1 单闪:开启 200 ms 后关闭 1 秒钟,如此重复

*2 快闪:每 50 ms 闪烁一次

*3 慢闪:每 200 ms 闪烁一次

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.