RS-232C 隔离式 x 2
规格
| 产品编号 | HMIYP6MPR23P2 |
| 异步传输 | RS-232C (隔离式 )x 2 |
| 数据长度 | 7 位或 8 位 |
| 停止位 | 1 位或 2 位 |
| 奇偶校验 | 无、奇校验或偶校验 |
| 数据传输速度 | 2,400...115,200 bps |
| 接头 | D-Sub 9 针 (凸型) |
该串口为隔离式接口。SG(信号接地)和 FG(机壳接地)端子在产品内部未连接。当串行接口为 D-Sub 时,将 FG 连接到外壳。
危险 |
|---|
|
电击和火灾
当使用 SG 端子将外部设备连接到本产品时:
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
小心 |
|---|
|
通信失败
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
针脚分配
| 插脚号 | RS-232C | ||
|---|---|---|---|
| 信号名称 | 方向 | 说明 | |
| 1 | CD | 输入 | 载波检测 |
| 2 | RD(RXD) | 输入 | 接收数据 |
| 3 | SD(TXD) | 输出 | 发送数据 |
| 4 | ER(DTR) | 输出 | 数据终端就绪 |
| 5 | SG | - | 信号接地(隔离式) |
| 6 | DR(DSR) | 输入 | 数据设置就绪 |
| 7 | RS (RTS) | 输出 | 请求发送 |
| 8 | CS(CTS) | 输入 | 可以发送 |
| 9 | CI (RI) | 输入 | 调用的状态显示 |
| 外壳 | FG | - | 机壳接地 |
推荐的带起重螺钉为#4-40 (UNC)。
危险
小心