EIO0000004205.07

Edit

您可以使用此功能自定义Launcher上显示的图标。也可以将任何应用程序添加到显示中。

  1. 您可以更改图标的名称。

  2. 您可以更改显示的应用程序。单击此处可显示一个屏幕,从中可以选择应用程序的exe文件。选择要显示应用程序的exe文件。

  3. 单击此标记可删除图标。

  4. 添加显示的应用程序。单击此处可显示一个屏幕,从中可以选择应用程序的exe文件。选择要显示应用程序的exe文件。

  5. 将图标显示恢复为出厂默认设置。

  6. 此按钮释放编辑模式。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.