EIO0000004205.07

接口

注: 只使用安全特低电压 (SELV) 电路连接全部接口。

主机模块

  高级主机模块/标准主机模块
串行接口 COM 异步传输 RS-232C (非隔离式) x 1
数据长度 7 位或 8 位
停止位 1 位或 2 位
奇偶校验 无、奇校验或偶校验
数据传输速度 2,400...115,200 bps
接头 D-Sub 9 针 (凸型)
USB(A 型)接口 接头 USB 3.0 (A型) x 2
USB 2.0 (A型) x 2
电源电压 5 Vdc ±5%
最大供应电流 USB 3.0 (A 型):900 mA/端口
USB 2.0 (A 型):500 mA/端口
最大传输距离 USB 3.0 (A 型):3 m (9.84 ft)
USB 2.0 (A 型):5 m (16.4 ft)
USB(C 型)接口*1 接头 USB 3.0 (C 型) x 1
电源电压 5 Vdc ±5% 或 12 Vdc ±5%,支持 USB 供电 (源)
最大供应电流 900 mA/端口
3000 mA/端口 - USB 供电启用时*2*3
最大传输距离 3 m (9.84 ft)
分辨率 60 Hz 时最高 4,096 x 2,304 像素
以太网接口 标准 IEEE1588,10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T, 支持Wake-on-LAN (WOL)*4
接头 模块插孔 (RJ-45) x 2
DisplayPort 版本 V 1.2,支持双模式 (DP++)
分辨率 60 Hz 时最高 4,096 x 2,304 像素

*1 USB (C 型) 接口支持交替模式 (DisplayPort) 和 USB 供电 (源,5 Vdc/12 Vdc)。使用 USB 供电时,需要 E-Marked (电力标志) 电缆。

*2 高级主机模块连接到显示模块时,USB 供电功率限制为 30 W。

*3 对于标准主机模块,仅在标准主机模块单独使用时 USB 供电才有效。

*4 状态是 S4 (混合关闭) 时,Wake-on-LAN不可用。

显示模块

  12 英寸 / 15 英寸
USB(A 型)接口 接头 USB 2.0 (A 型) x 1
电源电压 5 Vdc ±5%
最大供应电流 500 mA
最大传输距离 5 m (16.4 ft)
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.