EIO0000004205.07

HORM

此功能可缩短产品的启动时间。

如果在启用HORM时保存系统状态,则即使此产品的电源关闭,也可以将系统还原到此保存状态。如果已启用HORM,则还需要启用Write Filter

注:
  • 在设置HORM之前,请在所有卷上启用Write Filter

  • 不支持将可移动磁盘与HORM一起使用。在设置HORM之前,请分离所有可移动磁盘。

  • 启用 HORM 后,显示模块上的 LED 立即变为橙色,但只有在确认主机模块上的状态 LED 变为红色后,才能关闭电源。

  • HORM启用时或刚从休眠中唤醒,系统备份或恢复将无法正常运行。先禁用HORM,然后关闭产品,之后再执行系统备份或恢复。

  • 如果在休眠或启用HORM时配置的系统存储在系统磁盘上,请不要在不同的主机模块单元上使用该系统磁盘。

小心
设备损坏
无论Write Filter设置如何,请勿在启动本产品后立即关闭电源。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注意
数据丢失
写入不受Write Filter保护的存储设备时,请勿关闭电源。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.