EIO0000004205.07

Shell

通过从Explorer Shell切换到自定义Shell,可以隐藏Windows®桌面。通过这样做,您可以限制控制面板等Windows®功能。

自定义Shell: 不显示Windows® 桌面。
Explorer Shell: 显示 Windows® 桌面。

注:
  • Explorer Shell中安装应用程序。

  • 当切换到自定义Shell时,无法使用 Explorer Shell 中显示的功能 (如 Windows® 桌面、开始菜单、任务栏)。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.