EIO0000004205.07

简介

可以使用以下方法安装主机模块。

  • 墙壁安装

  • 平面安装

  • 书本安装

每种安装方法如下所述。

注:
  • 根据面板的材料和设计,其安装表面可能需要加强。如果预计振动水平较高,且本产品的安装表面(如面板门等)可以移动(如由于面板门的打开或关闭),则应适当考虑本产品的重量。

  • 根据面板的材料和强度以及使用该产品的环境来确定面板的厚度。考虑到M4螺钉的长度,厚度必须大于等于1.6 mm (0.06 in)。

  • 主机模块背面有一个贴花纸。请勿揭下此贴花纸;否则,主机模块将无法正常工作。

  • 使用以下接口时,如果单独安装主机模块,无论是墙壁安装还是平面安装都要小心。

    • RS-232C 隔离式 x 2

    • RS-422/485 隔离式 x 2

    如果购买的是带有上述接口的标准主机,请移除该接口,将主机模块安装到面板上,然后再重新连接接口。购买后,将上述接口连接到标准主机或连接到高级主机上的插槽2接口时,首先将主机模块安装到面板,然后再连接接口。

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。
  • 在安装或拆卸产品之前,从本产品和电源上拔下电源线的插头。
  • 始终按照指示使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
  • 操作本产品时,只使用指定的电压。直流型号设计使用24 Vdc,交流型号设计使用100到240 Vac。在供电之前,务必检查您的装置是直流还是交流供电。
  • 在 I 级、2 区 A, B, C 和 D 组危险环境中使用本产品时,将本产品安装到一个机柜中,防止操作员不使用工具即可触摸产品背面。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
小心
伤害风险
  • 在取出螺丝后请按住设备。
  • 请使用双手。
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
注意
设备损坏
  • 务必使用安装垫圈。
  • 当您正在安装或卸下螺丝时使产品保持稳定。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
外围破裂
施加的扭矩请勿超过规定值。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.