EIO0000004205.07

电源注意事项

危险
短路、火灾或意外的设备操作
  • 先将本产品安装并固定到安装面板或机柜中,然后再连接电源和通讯线路。
  • 将电源线牢固地连接到安装面板或机柜。
  • 避免对电源线过度用力。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

  • 本产品的电源线不应与主电路线(高电压,大电流)电源线、输入输出信号线靠近或捆扎在一起,且各个系统应相互分开。如果电源线的连接不能采用单独的系统,输入/输出线请使用屏蔽电缆。

  • 如果电源线上干扰过大,请在通电前连接降噪晶体管、滤波器或其它装置。

  • 请连接电涌保护设备应对电源浪涌。

  • 建议为本产品配备独立的直流电源。(直流电源应靠近产品,双绞线应尽可能短)。

  • 为降低干扰,请将铁芯连接到电源线。

电源连接

  • 对于交流型号,下面显示电涌保护设备连接:

    1. 闪电

    2. 避雷针

    3. 接地

    4. 本产品

    5. 提供足够距离

    6. 电涌保护设备

  • 装上电涌保护设备以防止由于雷击所产生强电磁场的雷电电涌对本产品造成损坏。

    我们还强烈建议将本产品的交叉接地线连接到靠近电涌保护设备接地端子的位置。

    发生雷击时,避雷针上会有较大的瞬时电流流过,导致接地电位发生波动,这会对本产品造成影响。在避雷针接地点与电涌保护设备接地点之间提供足够的距离。

  • 如果电压变化超出规定的范围,请连接稳压电源。

    1. 稳压电源

    2. 双绞线

    3. 本产品

  • 对于交流型号,请在线路和接地之间选择低噪声电源。如果噪音干扰量过大,则连接隔离变压器。使用超过最大功耗值(包括主机模块的功耗)的隔离变压器。请参阅电气规格

    1. 隔离变压器

    2. 双绞线

    3. 本产品

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.