EIO0000004205.07

更改到 RAID 模式 - 步骤

  1. 运行 SetupRST.exe 后,将显示以下内容。选择 Yes
  2. 选择 Next
  3. 选中 I accept the terms in the License Agreement 复选框,然后选择 Next
  4. 选中 Switch system SATA controller to Intel® RST Premium mode (Recommended) 复选框,然后选择 Next
  5. 选择 Next
  6. 选中该复选框,然后选择 Next
  7. 选择 Restart 以重启产品。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.