EIO0000004205.07

通用安装步骤

简介

作为一个选项,您可以将盒式接口安装到此产品。您可以在高级主机模块上安装两个插槽,在标准主机模块上安装一个插槽。本节说明如何将可选接口安装到主机模块。

有些可选接口需要的不仅仅是插入到产品中。有关详细信息,请检查每个可选界面的页面。

安装

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,请先断开电源。
  • 在安装或拆卸产品之前,从本产品和电源上拔下电源线的插头。
  • 在有需要的地方和时候,务必使用具有合适额定电压的设备来检测是否断电。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
  • 操作本产品时,只使用指定的电压。直流型号设计使用24 Vdc,交流型号设计使用100到240 Vac。在供电之前,务必检查您的装置是直流还是交流供电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注意
静电释放
拆卸护盖前,请采取必要的防静电措施。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注意
外围破裂
施加的扭矩请勿超过规定值。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
注: 使用以下接口时,如果单独安装主机模块,无论是墙壁安装还是平面安装都要小心。
  • RS-232C 隔离式 x 2

  • RS-422/485 隔离式 x 2

如果购买的是带有上述接口的标准主机,请移除该接口,将主机模块安装到面板上,然后再重新连接接口。购买后,将上述接口连接到标准主机或连接到高级主机上的插槽2接口时,首先将主机模块安装到面板,然后再连接接口。
  1. 切断主机模块的电源。
  2. 触摸机罩或接地点(不是电源)将身上的静电放掉。
  3. 卸下可选接口盖的螺钉,然后卸下接口盖。
  4. 当标有 “UP” 的一侧朝上时,将可选接口插入主机模块并拧紧螺钉。
    注: 需要 0.3 N•m (2.7 lb-in) 的力矩。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.