EIO0000004205.07

使用串行接口选件之前

下面是使用以下串行接口选件的一些注意事项。

  • RS-232C 隔离式 x 2

  • RS-232C x 4

  • RS-422/485 隔离式 x 2

对于串行接口选件,由于该选件的内部结构,COM端口号被分配为当前物理上不存在的端口号。在使用串行接口选件之前,请查看以下有关COM端口号的说明。

安装注意事项:
在将串行接口选件安装到高级主机模块或高级型号上两个开放插槽时,请先安装到插槽1。请参阅 部件标识与功能

关于COM端口号:
主机模块上的串行端口被分配为COM1,而COM2端口被保留。因此,串行接口选件的COM端口号从COM3开始。

另外,即使一个有2个物理端口的串行接口选件,内部也有4个端口。

关于RS-232C隔离式 x 2 和 RS-422 x 2:
安装到机身后,从左侧开始,端口为COM3和COM4。如上所述,内部有4个端口,因此也存在COM5和COM6。但是,您不能使用COM5和COM6,即使它们出现在Windows®设备管理器和其他应用程序中。

注: 对于RS-422 x 2,请确保检查其端口安装过程。请参阅 RS-422/485 隔离式 x 2

关于RS-485 x 2:
安装到机身后,从左侧开始,端口为COM5和COM6。如上所述,内部有4个端口,因此也存在COM3和COM4。但是,您不能使用COM3和COM4,即使它们出现在Windows®设备管理器和其他应用程序中。

注: 对于RS-485 x 2,请确保检查其端口安装过程。请参阅 RS-422/485 隔离式 x 2

关于RS-232C x 4:
在电缆末端,RS-232C端口的编号为P2到P5。端口按顺序分配,从P2、COM3到COM6。对于此选件,物理端口和内部端口匹配。

如果串行接口选件安装到两个插槽:
插槽1从COM3到COM6,插槽2从COM7到COM10。对于串行接口选件,禁用的号码如上所述:对于RS-232C隔离式x 2和RS-422 x 2,后两个端口被禁用;对于RS-485 x 2,前两个端口被禁用。对于RS-232C x 4,所有4个端口都启用。

例1:
如果RS-232C隔离式x 2安装到插槽1,RS-422 x 2安装到插槽2,则启用COM3、COM4、COM7和COM8。

例2:
如果RS-232C隔离式x 2安装到插槽1,RS-485 x 2安装到插槽2,则启用COM3、COM4、COM9和COM10。

如果串行接口选件仅安装到2个插槽中的1个:
无论是连接到插槽1或插槽2,每个串行接口选件的禁用号码如上所述。

例1:
当WiFi/蓝牙选件安装到插槽1,RS-232C隔离式x 2安装到插槽2时,启用COM3和COM4。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.