EIO0000004205.07

性能规格

  高级主机 标准主机模块
Core i7 Core i5 Celeron Core i3
CPU Core™ i7-8665UE Core™ i5-8365UE Celeron® 4305UE Core™ i3-8145UE
基础频率 1.70 GHz 1.60 GHz 2.0 GHz 2.20 GHz
最大加速频率 4.40 GHz 4.10 GHz 2.0 GHz 3.90 GHz
2级缓存 8 MB 6 MB 2 MB 4 MB
内核数 4 4 2 2
线程数 8 8 2 4
主内存 260 针SO-DIMM插座 x 2,DDR4-2400 (最高16 GB/插座,2 插座最高32 GB) 260 针SO-DIMM插座 x 2,DDR4-2133 (最高16 GB/插座,2 插座最高32 GB) 260 针SO-DIMM插座 x 2,DDR4-2400 (最高16 GB/插座,2 插座最高32 GB)
显存 共享内存 (UMA)
最大分配大小:最多自动分配已安装主内存的一半
存储插槽 M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0), 类型 2242
2.5 英寸 SATA (HDD/SSD) x 2 (顶部:Disk 2, 底部:Disk 1)
SATA 速度:6 Gb/s, 3 Gb/s, 1.5 Gb/s
M.2 SSD SATA x 1 (Disk 0)
2.5 英寸 SATA (HDD/SSD) x 1 (Disk 1)
SATA 速度:6 Gb/s, 3 Gb/s, 1.5 Gb/s
扩展槽*1*2 PCI x 1 + PCIe x 1, PCIe x 2 或 PCI x 2
PCI 卡尺寸:短长度
PCIe卡尺寸:半长
PCI 插槽:修订 3.0,32 位总线,3.3 Vdc
PCIe 插槽:修订 3.0, 1 Link (x1)*3
图形加速器 Intel® UHD Graphics 620 (内置 CPU) Intel® UHD Graphics 610 (内置 CPU) Intel® UHD Graphics 620 (内置 CPU)
BIOS UEFI BIOS
操作系统 Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64 bit), Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64 bit)
监视计时器*4 超时设置可以是1到255秒或1到255分钟(使用API设置)
Buzzer

*1 PCI/PCIe卡的总功耗最高可达12 W,无论是安装了一个还是两个卡。

*2 有关可安装的 PCI/PCIe 卡大小,请参阅 PCI/PCIe 卡安装

*3 PCIe 连接器为 x4 Link 无边缘类型。但是,仅连接了 1 个通道用于信号传输。

*4 具有以下系统版本的产品支持监视计时器。
BIOS:WAR02 或更高
OS Base:2.0 或更高

您可以从 Launcher 检查系统版本。请参阅 System。要在带有 WAR01 BIOS 和 OS Base 1.0 的产品上使用监视计时器,必须更新 BIOS 和系统监视器。请按照以下步骤进行更新。

  1. BIOS:有关如何更新的说明,请联系您当地的经销商。

  2. 系统监视器:从以下 URL 下载并安装 HarmonyP6 和 HarmonyFP6 Utility
    www.se.com/ww/en/download

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.