DOCA0102ES-12

Protección de diferencial (ANSI 50G-TD)

Presentación

La protección diferencial es una protección de defecto a tierra con muchísima sensibilidad. Suele utilizarse en sistemas de puesta a tierra TT o IT, pero también podría utilizarse en sistemas de puesta a tierra TN en algunas circunstancias. La protección de diferencial es una protección de corriente residual basada en la corriente medida por un trafo rectangular que abarca las tres fases o las tres fases y el neutro. La protección diferencial de MicroLogic 7.0 X, incluido el módulo VPS, cumple el Anexo B de la norma IEC 60947-2. Es un dispositivo de corriente residual (RCD) tipo A.

Disponibilidad

ADVERTENCIA
RIESGO DE PÉRDIDA DE LA PROTECCIÓN DIFERENCIAL
  • No utilice MasterPact MTZ con la unidad de control MicroLogic 7.0 X incorporada sin el trafo rectangular conectado para la protección diferencial.
  • Utilice únicamente sensores de protección diferencial LV833573SP LV833574SP o Schneider Electric con MasterPact MTZ con la unidad de control MicroLogic 7.0 X incorporada.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

La protección diferencial está disponible en:

  • Unidades de control MicroLogic 7.0 X para la norma IEC conectadas a un trafo rectangular externo

  • Interruptores automáticos tripolares y tetrapolares

El trafo rectangular externo es necesario para medir la corriente residual.

Para obtener información acerca de la instalación del sensor rectangular, consulte la hoja de instrucciones en el sitio web de Schneider Electric: NVE35468.

El módulo de fuente de alimentación de tensión VPS se suministra con las unidades de control MicroLogic 7.0 X para alimentar la unidad de control si se produce un fallo eléctrico de bajo nivel y sin carga, en el que la alimentación eléctrica basada en la corriente que fluye por el interruptor automático no es suficientemente intensa.

El VPS es obligatorio para cumplir el Anexo B de la norma IEC 60947-2.

Principio de funcionamiento

La protección diferencial es de tiempo definido.

El umbral de protección de diferencial IΔn establece el nivel de diferencial en el que se disparará el interruptor automático cuando se alcance el retardo de protección de diferencial Δt.

Ajuste de la protección

Los ajustes de protección diferencial son:

  • IΔn: umbral de protección diferencial

  • Δt: retardo de tiempo de la protección diferencial

Pueden ajustarse de la siguiente manera:

  • En la pantalla de MicroLogic X, en Inicio > Protección > I diferencial

  • Con el software EcoStruxure Power Commission (protegido con contraseña)

  • Con EcoStruxure Power Device (protegido con contraseña)

  • Mediante el envío de un comando de ajuste a través de la red de comunicación (protegido con contraseña)

Ajustes de protección

Ajuste

Unidad

Rango

Paso

Ajuste de fábrica

Precisión

IΔn

A

0,5-30

0,1

0,5

Cumple con IEC 60947-2 Anexo B

Ajuste

Unidad

Valor de ajuste

Δt

s

0,06

0,15

0,23

0,35

0,80

Tiempo sin disparo

s

> 0,06

> 0,15

> 0,23

> 0,35

> 0,80

Tiempo máximo de corte

s

< 0,14

< 0,23

< 0,35

< 0,80

< 1,00

Prueba de la protección

Pruebe el funcionamiento de la protección diferencial tal como se indica a continuación:

Paso

Acción

1

Compruebe que el interruptor automático esté cerrado y que la unidad de control reciba alimentación (el indicador LED Ready parpadea).

2

Utilice un destornillador fino para empujar brevemente (< 1 s) el botón de prueba (T) en la cara frontal de la unidad de control MicroLogic X. Esta acción se registra como un evento.

3

El interruptor automático se dispara. Se genera un evento.

4

Si el interruptor automático no se dispara, se genera un evento. Póngase en contacto con su representante de servicios de Schneider Electric.

Eventos predefinidos

La función genera los siguientes eventos predefinidos:

Código

Evento

Historial

Gravedad

0x6404 (25604)

Disparo I∆n

Disparo

Alta

0x641E (25630)

Disparo de prueba I∆n/Ig

Disparo

Alta

0x6204 (25092)

Inicio I∆n

Protección

Bajo

0x6304 (25348)

Funcionamiento I∆n

Protección

Media

0x142A (5162)

Botón prueba IΔn/Ig puls.

Diagnóstico

Bajo

0x1413 (5139)

Prueba IΔn/Ig: sin disparo

Diagnóstico

Alta

Los eventos predefinidos no pueden ser modificados por el usuario. Para obtener información general acerca de los eventos, consulte Gestión de eventos.

Los eventos de protección se generan de la manera siguiente:

  • El evento de inicio se genera cuando la protección se dispara.

  • El evento de funcionamiento se genera cuando transcurre la temporización de la protección.

  • El evento de disparo se genera cuando se activa la bobina de disparo del interruptor automático (MITOP).

Acciones recomendadas

Código

Suceso

Acciones recomendadas

0x6404 (25604)

Disparo IΔn

Reinicie el aparato o utilice el asistente de restauración de la alimentación de EcoStruxure Power Device.

0x641E (25630)

Disparo pr. I∆n/Ig

Reinicie el dispositivo o utilice el asistente de restauración de la alimentación de la EcoStruxure Power Device.

0x1413 (5139)

Fallo disp. pr. IΔn/Ig

Reinicie la prueba. Si falla de nuevo, sustituya la unidad de control.

Restablecimiento de un evento de disparo

Para obtener información acerca de cómo restablecer el interruptor automático después de un disparo debido a un fallo eléctrico, consulte el documento correspondiente:

  • MasterPacT MTZ1 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

  • MasterPacT MTZ2/MTZ3 - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.