DOCA0102ZH-12

事件历史记录

综述

所有事件均在 MicroLogic X 控制单元的一个历史记录中进行记载:

  • 脱扣

  • 保护

  • 诊断

  • 测量

  • 配置

  • 运行

  • 通讯

所有严重性程度的事件均得到记录,包括低严重性事件。

历史记录中记载的事件通过下列方式显示:

  • MicroLogic X 显示屏上

  • 使用 EcoStruxure Power Commission 软件

  • 使用 EcoStruxure Power Device 应用

事件历史记录可通过通讯网络进行下载。

每个事件的下列信息在历史记录中记载:

  • 事件 ID:事件代码

  • 事件类型:进入/退出或脉冲

  • 时间戳:发生/完成的日期和时间

  • 环境数据(仅针对某些事件)

每个历史记录中的最大个数

每个历史记录具有预定义最大尺寸。当历史记录存满时,每个新事件覆盖相关历史记录中的最早事件。

事件历史记录

历史记录中存储的最大事件个数

脱扣

50

保护

100

诊断

300

测量

300

配置

100

运行

300

通讯

100

MicroLogic X 显示屏上显示事件历史记录

有关事件在 MicroLogic X 显示屏上如何显示的更多信息,请参阅报警和历史记录菜单

EcoStruxure Power Commission 软件上显示事件历史记录

历史记录中记录的所有事件都可以通过 EcoStruxure Power Commission 软件查看。事件可以导出为 Excel 文件。

历史记录中的事件按照时间顺序显示,最近的事件在先。

EcoStruxure Power Device 应用 上显示事件历史记录

历史记录中记载的所有事件均可在 EcoStruxure Power Device 应用 上显示。

历史记录中的事件按照时间顺序显示,最近的事件在先。

事件可按照日期和时间或序号排序,并可使用以下条件进行筛选:

  • 类型

  • 严重性

  • 历史记录

单击列表中的具体事件会按照时间顺序显示相同事件的所有发生列表。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.