DOCA0102ZH-12

设置长延时过流保护(L 或 ANSI 49RMS/51)

Ir 设置指南

Ir 设置取决于流经断路器的预期最大电流以及受保护设备(如电缆、汇流排、发电机和变压器)可以承受的最大电流。

安装规则(如 IEC 60364 第 4.43 章或类似的国家/地区标准)要求对导体提供下列过载保护:

Ib 最大负载电流

Ir 长延时保护设置

Iz 电路的连续电流承载能力

I2 断路器传统运行电流 = 1.2 x Ir(针对 Schneider Electric 电子控制单元)

I(A) 流过断路器(相线或中性线)的电流

tr 的设置指南

tr 设置取决于最大电流的最长持续时间以及受保护设备(如电缆、汇流排、发电机和变压器)可以承受的最大电流。

热记忆:如长延时过流保护中所述,此保护功能为带有热记忆的时间依赖过流保护。它利用导体的加热和冷却模型以热像形式运行。它可视为具有一个加热时间常量的一阶热量模型。

下表显示 tr 设置与一阶热量模型的加热时间常量之间的关系:

tr 设置

单位

0.5

1

2

4

8

12

16

20

24

控制单元通电时加热和冷却的等值时间常量

14

28

56

112

224

335

447

559

671

分钟

3.5

5.6

7.5

9.3

11.2

控制单元未通电时的冷却时间常量

分钟

5

tr 设置指南汇总(按应用)

下表列出了按应用分类的 tr 设置指南:

应用程序

原则

常用值

MV/LV 变压器次级侧(配电盘主开关)

两个配电盘之间的连接断路器

脱扣时间取决于下列电路的热承受能力:汇流排、汇流排线槽、电缆 > 240 mm2 (500 MCM):

  • 时间常量 > 11 分钟

  • tr = 24 秒

当并联使用较小的电缆时,应采用较低的设置。

tr ≤ 24 秒

发电机

tr ≤ 1 秒,以便实现脱扣时间 < 30 秒(针对 1.5 x Ir)(IEC 60034-1 第 9.3.2 条)

tr ≤ 1 秒

馈线(电缆或汇流排线槽保护)

脱扣时间取决于下列电路的热承受能力:汇流排、汇流排线槽、电缆 > 240 mm2 (500 MCM):

  • 时间常量 > 11 分钟

  • tr = 24 秒

为了实现开关的选择性,最好减少 tr

  • tr ≤ 24 秒,针对汇流排线槽或电缆 ≥ 240 mm² (500 MCM)

  • tr ≤ 16 秒,针对较小截面的电缆

LV/LV 变压器初级侧

根据电缆或汇流排线槽的承受能力(变压器承受能力通常较高)。

为了实现开关的选择性,最好减少 tr

  • tr ≤ 24 秒,针对汇流排线槽或电缆 ≥ 240 mm² (500 MCM)

  • tr ≤ 16 秒,针对较小截面的电缆

电力电子装置(例如,不间断电源、可变速度驱动器、光伏逆变器)

根据电缆或汇流排供电设备。

  • tr ≤ 24 秒,针对汇流排线槽或电缆 ≥ 240 mm² (500 MCM)

  • tr ≤ 16 秒,针对较小截面的电缆

电机

如果电机通过单独的继电器提供过载保护,长延时设置可根据电路热承受能力设定。

如果电机热过载也使用 MicroLogic 控制单元,则必须考虑电机类别。

  • tr = 12秒(针对馈线)

  • tr ≥ 8 秒(针对 10 类电机)

  • tr ≥ 12 秒(针对 20 类电机)

  • tr ≥ 16 秒(针对 30 类电机)

tr 设置示例(按应用):

A 发电机热限值

B 电缆热限值

C 发电机保护设置 tLT(最低等级)

D 电缆保护设置 tLT(最高等级)

中性线保护设置指南

下面是设置中性线保护的部分提示。更多信息,请参阅中性线保护部分

下表显示长延时保护设置(根据中性线电缆截面):

中性线导体截面面积

预期谐波

中性线保护设置

长延时保护

小于相线导体截面面积

N/2

Ir 根据电缆的 Iz 设置,适用于中性线的 Ir 除以 2

等于相线导体截面面积

无预期谐波:中性线保护没有必要

N

预期有谐波:中性线必须通过长延时保护进行保护,设置与相线保护相同

大于相线导体截面面积

无预期谐波:中性线保护没有必要

加大 N

预期有谐波:中性线必须通过长延时保护进行保护,设置为相线保护的 1.6 倍(加大中性线)

注: 对于 3 极断路器,必须声明 ENCT 选项。
注: 对于 IT 系统,分布式中性线导体必须进行保护。将中性线保护设定为 N/2、N 或加大 N。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.