80043-055-16

Acceso de anclaje para la sección principal del ArcBlok de alimentación inferior

Etiqueta para la placa de acceso trasera

El ensamble de la cubierta frontal y el panel trasero de la cámara de cables alimentada por la parte inferior del ArcBlok es extraíble para permitir el acceso a los puntos de anclaje (vea Panel de acceso posterior de la cámara de cables).

Panel de acceso posterior de la cámara de cables

  1. Desenchufe el bloque de terminales del indicador de eventos del ArcBlok y colóquelo en el lateral derecho de la cámara de cables. No desconecte ningún cable del bloque de terminales.

  2. Quite y conserve los herrajes de 1/4-20 que sujetan la cubierta delantera de la cámara de cables.

  3. Quite y conserve la cubierta delantera de la cámara de cables.

  4. Quite y conserve los herrajes de 1/4-20 que sujetan el panel trasero de la cámara de cables.

  5. Quite y conserve el panel de acceso trasero del interior de la cámara de cables.

  6. Instale el anclaje/los herrajes sísmicos en el lugar que se muestra en Canales base del tablero de distribución).

  7. Vuelva a instalar el panel de acceso trasero con los herrajes de 1/4-20 que guardó en los pasos 4 y 5. Apriete los herrajes de la cubierta entre 95 y 105 lbs-in (10,7-11,9 N•m).

  8. Vuelva a instalar la cubierta delantera de la cámara de cables con los herrajes de 1/4-20 que guardó en los pasos 2 y 3.

  9. Vuelva a conectar el bloque de terminales del indicador de eventos de ArcBlok que quitó en el paso 1.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.