80043-055-16

Anclajes para calificaciones antisísmicas

El equipo QED-2 que cuenta con certificación sísmica cumple con los requisitos sísmicos específicos del sitio, según los códigos y estándares de construcción de los modelos listados. Es posible que se requieran características de construcción opcionales, dependiendo de la ubicación de la instalación y del código o el estándar particular. Los certificados de conformidad sísmica se proporcionan con todos los equipos QED-2 con certificación sísmica. Para mantener la validez de esta certificación, es necesario anclar el equipo a la estructura del edificio principal.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.