80043-055-16

Anclaje del tablero de distribución

Aunque las secciones son independientes, un empujón o un movimiento fuertes pueden dañar las uniones de empalme entre las secciones y los receptáculos para tubo conduit conectados a ellas. Por lo tanto, cada sección individual debe estar anclada al piso.

Los canales de montaje formados recorren todo el ancho de cada sección de transporte. Los canales tienen orificios de 19 mm (0,75 in) de diámetro para poder sujetar la sección al piso (consulte Canales base del tablero de distribución).

  1. Ancle cada sección al piso con herrajes adecuados para la instalación de equipos eléctricos (no suministrados).

    Canales base del tablero de distribución

  2. Instale los conductores de entrada de acometida y los cables del lado de carga.

NOTA: Si el tablero de distribución consta de una sola sección de transporte, proceda a Puesta a tierra y unión a masa.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.