80043-055-16

Conexiones del electroducto

Los tableros de distribución de Schneider Electric se fabrican con dos estilos diferentes de conexiones de electroductos.

  • Qwik Flange™ se utiliza solo en tableros de distribución para interiores.

  • Extremo bridado "falso". Este tipo se utiliza en algunos tableros de distribución para interiores, pero principalmente en las unidades para exteriores. El extremo bridado falso debe quitarse para permitir la instalación del extremo bridado real del electroducto. El extremo bridado falso del electroducto o el extremo bridado real del electroducto deben estar colocados antes de energizar el tablero de distribución.

.

NOTA: No utilice el tablero de distribución para soportar el peso de la conexión del electroducto. Sujete el electroducto de manera independiente. Cuando el electroducto esté instalado, asegúrese de que ninguna zona del techo esté inclinada hacia abajo. Esto minimiza la posibilidad de acumulación de agua.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.