80043-055-16

Pasado de cables

Los tableros de distribución Power-Style QED-2 se construyen según las especificaciones del cliente para la disposición de la entrada de cables (por ejemplo, alimentación superior o inferior). Los componentes del tablero de distribución se disponen de tal manera que se cuente con el espacio libre necesario para el doblez de los cables que entran y salen del tablero de distribución, como se especifica en los dibujos del equipo.

  1. Utilice solo cable de calibre adecuado para obtener una buena conexión con las zapatas correspondientes.

  2. Extraiga la cantidad correcta de cables para los lados de línea y carga según la carga a servir así como los requisitos del NEC, NOM-001-SEDE y CEC.

  3. Coloque los cables dentro del tablero de distribución de manera que no estén sujetos al daño físico.

  4. Mantenga el mayor radio posible para el doblez y suficiente espacio libre entre los cables y las barras de distribución y las partes puestas a tierra. Si hay cables tendidos o apoyados en elementos estructurales, sujételos para aliviar esta condición o coloque material de protección adecuado en el punto de apoyo para proteger el aislamiento del cable.

  5. Asegúrese de pasar todos los conductores de fase, incluido el neutro, por la misma abertura por la que los cables entran o salen del tablero de distribución, o pasen por cualquier metal que tenga propiedades magnéticas. De lo contrario, puede producirse sobrecalentamiento. Consulte la sección 300.20(A) del NEC.

  6. Cuando se le indique, coloque una abrazadera o sujete con cables los conductores.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.