80043-055-16

Terminaciones de cable

  1. Con una herramienta pelacables apropiada, pele una sección de aislante de un extremo del cable suficiente para encajar en la longitud completa del cuerpo de la zapata. Tenga cuidado de no cortar ni anillar los filamentos.

  2. Limpie bien las superficies de contacto de los cables de aluminio con un cepillo de alambre o frótelas con un paño abrasivo para eliminar los óxidos y las materias extrañas.

  3. Aplique inmediatamente un compuesto para juntas aceptable a las superficies de aluminio descubiertas.

  4. Si se suministran zapatas de compresión en cualquier interruptor o interruptor automático, o como zapatas principales de entrada de energía, desatorníllelas y quítelas para crear suficiente espacio para engarzar las zapatas a los cables con la pinza engarzadora.

    1. Inserte el cable en el cuerpo de la zapata y, con una pinza engarzadora, realice la cantidad de pliegues recomendada por el fabricante.

    2. Limpie el sobrante de compuesto para juntas del conector y del aislante.

    3. Vuelva a montar las zapatas en las barras de distribución, los interruptores o interruptores automáticos. Apriete los tornillos a los valores especificados en Valores de par de apriete para conexiones eléctricas.

    Las zapatas de tipo tornillo de fijación se pueden suministrar como zapatas de entrada principales y son estándar en los interruptores automáticos de caja moldeada y en los interruptores fusibles QMB/QMJ/QMQB*

  5. Apriete estas zapatas a los valores especificados, pero sin excederlos. Los valores de par de apriete para las zapatas de los interruptores y de los interruptores automáticos están marcados en estas unidades. Los valores del par de apriete para otras zapatas del tablero de distribución están marcados en él (Barra de neutro de conductores múltiples y/o de puesta a tierra).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.