80043-055-16

Instalación general

AVISO
estrés inadecuado en la barra
Nivele y alinee una con otra las secciones de transporte adyacentes. Asegure la alineación adecuada de la barra directa principal horizontal y las conexiones adecuadas de la barra de empalme.
El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar daños en el equipo.

Instale el tablero de distribución en su posición final nivelando progresivamente cada sección y atornillando los marcos, si vienen separados. Coloque las secciones de transporte de la siguiente manera:

  1. Coloque cada sección de envío en la posición deseada utilizando los procedimientos de Manejo.

  2. Baje la sección cuidadosamente hasta colocarla sobre los manguitos del tubo conduit asegurándose de utilizar el “área disponible de tubo conduit”, tal como se muestra en la vista inferior de los dibujos del equipo. De lo contrario, el espacio puede no ser suficiente para el doblez de los cables.

  3. Nivele la sección de transporte.

  4. Una vez finalizada la instalación de cada sección, realice la conexión de empalme de la barra directa a la sección anterior antes de instalar la siguiente sección.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.