80043-055-16

Puesta a tierra y conexión a masa de la sección principal del ArcBlok de alimentación inferior

Para la sección principal del ArcBlok, la barra de extensión de puesta a tierra y el conector del conductor del electrodo de puesta a tierra (zapata de tierra) están disponibles dentro de la cámara de cables, como se indica en Conector del conductor del electrodo de puesta a tierra.

Conector del conductor del electrodo de puesta a tierra

Para conexiones de empalme de la barra de puesta a tierra, siga las instrucciones detalladas en Conexiones de empalme de la barra de puesta a tierra.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.